This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:前置通道和后置通道的最大 PCB 迹线长度

Guru**** 2519250 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327372/tdp2004-maximum-pcb-trace-length-for-pre-channel-and-post-channel

器件型号:TDP2004

大家好、

客户想知道 TDP2004可以支持的前置通道和后置通道的最大 PCB 布线长度是多少? 谢谢你。

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、  

    由于应用中存在许多信号衰减来源、因此在确定前置通道和后置通道的最大 PCB 布线长度时需要考虑许多因素。  

    但是、在 数据表的7.2.1.3应用曲线部分中、您可以看到在可提供通过合规性测试结果的 PCB 测试板之外假定的损耗。 如果您希望我还能以私人消息的形式向您提供 EVM 板级配置文件、以便您可以查看 TDP2004 EVM 上的布线长度和几何形状以获取 PCB 布线长度的参考。 但是、如果您在电路板外部具有较长的线缆、则 PCB 的布线长度可能会有所不同。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰迪

    您还可以使用 RX 和 TX 迹线长度预算 电子表格来计算最大前置通道和后置通道数。 我相信这是哈迪几天前提出的同样的问题,我和他分享了这个问题。

    谢谢

    大卫