主题中讨论的其他器件:TCA9617A、 PCA9548A
团队成员:
拓扑如图所示、MCU 经过9,617,9548、然后通过电缆到达终端器件。
9617是否放置在9548之前(a)以增强电缆从9548的信号输出? 或者仅将9617放置在位置 B 将增强输出电缆的信号? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Roy:
我认为、如果 TCA9617A 缓冲器位于 PCA9548A 的 A 侧与 PCA9548A 的 B 侧、其功能将是相同的。 对于9617A 缓冲器的放置、正常的 I2C 在两侧的运行方式几乎相同。 PCA9548A 是一种无源开关。 当从 A 侧启用到 B 侧的通道时、唯一将两者分开的器件是 passFET。
我建议将缓冲器放置在 B 侧、但这必须符合 MCU -开关-下游目标器件之间的电平转换(如果您使用它)。 我希望缓冲器在 PCA9548A 的输出端驱动一个低电平信号、而不是在合理的情况下通过 PCA9548A。 其原因是、由于快速模式+ I2C 标准要求更高的开漏驱动强度、TCA9617A 在技术上可根据需要拉取30mA 的电流。 9617A 能够在每个段上使用550 pF 负载电容缓冲两条总线长度。 这对于 PCA9548A 来说是个问题、因为如果由于某种原因而消耗30mA、我认为缓冲器将驱动足够的电流来损坏开关。

对于 TCA9617A、建议的位置为"B"。
此致、
泰勒