This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869支持 IEEE1588V2或 IEEE1588V2.1

Guru**** 2541290 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326936/dp83869hm-dp83869-support-ieee1588v2-or-ieee1588v2-1

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869DP83640

可能与之有关的人-  

我的程序中使用的是 DP83869HM、他们愿意支持 IEEE1588-2019。 我认为 IEEE1588-2019变废为2.1版。 如果查看此处的另一个论坛: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108245/dp83869hm-sfp-module-support-with-am5728、则 似乎 DP83869不支持 IEEE1588V2。

由于这是真的、我想确认它可能也不能支持 IEEE1588V2.1、支持 IEEE1588-2019的唯一方法是升级到  DP83640。

是这样吗?

提前感谢您。

布伦丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan:  

    正如您链接的线程所指出的、DP83869不支持 IEEE1588V2、它仅支持1588 SFD。 640将支持1588v2。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认