This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:访问类型代码

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326671/dp83tc813r-q1-access-type-codes

器件型号:DP83TC813R-Q1

大家好、

我的客户想知道 W 和 WSC 之间的差异。 请告诉我吗?

此外、我还想知道 W0S (W1S)的行为。

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhei,

    W 仅表示写入该位、您可以自由写入该位。

    WSC 的意思是写自清零,在大多数情况下,这是一个状态位,您可以读取它的值,但如果您写入它,它将清除回默认值,这是自清零部分。  

    W0S/W1S 意味着写入0或1将设置该位以启动功能:在寄存器0x001E 的情况下、位15为 RH/W1S、将该位写入1将启动 TDR 功能。  

    此致、

    阿瓦塔