This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:将 DP83TD510E 配置为自动协商 SPE PHY

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326115/dp83td510e-configuring-dp83td510e-as-auto-neg-spe-phy

器件型号:DP83TD510E

您好!

我要请您就某个问题提供帮助。 我们有一个板、其中包含 TI 的 DP83TD510E 单线对以太网 PHY。 我们在配置它时遇到问题。 它以10Base-T1L 模式连接到 SPE 端口。 它还通过 RGMII 连接到以太网交换机。 我们使用 SMI 总线上的微控制器对其进行配置。 (PHY 的寄存器0x3返回0x181。)

我们需要通过 SPE 端口将这些板中的2个连接在一起。 要使自动负输入模式正常工作、我们应该怎么做? 有针对主器件和从器件配置的步骤、但是我们找不到任何针对自动协商的步骤。

当我们连接2个电路板时、它没有进行通信、 然后 从一台 PC 开始 ping 另一台 PC (设置: PC1 -> Board1铜缆端口(直接连接到交换机结构)-> Board1 SPE 端口(连接到 dp83)-> board2 SPE 端口-> board2铜缆端口-> PC2铜缆端口-> PC2)我们可以看到 Board1铜缆端口、Board1 SPE 端口和 board2 SPE 端口 LED 上的闪烁。 如果我们从 PC2开始 ping,则情况与此相反。

另外、 我们从寄存器0x201读取0x68值、意味着没有自动协商链路、但我们从寄存器0x10读取0x1、意味着没有链接。  

您认为问题是什么? 当在交换机结构下使用此 Phy 时、我们如何配置它?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果两个 DP83TD510E 板的寄存器0x10[0]='1'、那么我怀疑链路对于 MAC 端可能存在的问题是没有问题。

    当您使用 RGMII 时、您能否确认使用的延迟/移位设置?

    RGMII 移位/延迟模式可编程为0x17[12:11]、请确认它们遵循此 常见问题解答。

    可接受自动协商的默认设置。 唯一应配置的自动协商通告是通过 LED_2自举(引脚28)设置的摆幅电平(2.4V/1V)。

    谢谢!

    埃文