This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:关于电流消耗测试条件。

Guru**** 2662375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325722/tca9509-regarding-current-consumption-test-condition

器件型号:TCA9509

您好!

如何在此电平转换器上执行该 ICC 静态电流测试。

因为、我没有获得数据表中提到的测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwari:

    除非另有说明、否则电压电源轨必须处于这些值范围内。 这应该是您的起点。  

    静态高电平或静态低电平条件是指总线在空闲状态下通过外部上拉或下拉至低电平、从而使 A 侧和 B 侧保持一致。  

    Icc 是通过 VCCA 或 VCCB 电源测得的电流。  

    这不是 I2C 信号通过器件时的电流。  

    您的测试设置是什么样的?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    这是测试电路。

    如何执行电流消耗和多电压电平转换,以及动态特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhuvaneshwari、

    对于 ICC 至 VCCA 和 VCCB、您必须遵循输入电压的数据表要求。  

    ICCA (HIGH)、 当 A 侧 VCCA 上不存在任何活动时测量流过的电流。  

    ICCA (LOW)、连接所有 A 端口为低电平、测量通过 VCCA 的电流。  

    ICCB (高电平)、通过上拉电阻器将所有 B 端口连接至 VCCB、测量通过 VCCB 的电流。  

    对于所有这些 ICC 测试用例、我认为由于电流是静态的、EN = 0V、这意味着内部缓冲器转接驱动器都被禁用。  

    您的多电压电平转换测试设置已设置。 根据数据表、只需为 VCCA 和 VCCB 设置不同的电压电平、即可轻松测试电压转换。  

    对于动态特性、为了捕捉目的、应该在高采样高带宽示波器上进行这些测量。 遵循图8-1中列出的时序测试规格。 传播延迟和转换时间均基于 VCCA 和 VCCB 的30%、50%和70%电平进行测量。  

    例如、tPLH 是从端口 A 到端口 B 以及从端口 B 到端口 A 的传播延迟。测量端口 A 上输入电压的50%到端口 B 上输出电压的50%。  

    对于上升和下降时间、这些值基于所用电源电压的30%和70%。  

    此致、

    泰勒