This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:热插拔

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326505/thvd1420-hot-plug-in

器件型号:THVD1420

各位专家、您好!

我的客户希望了解热插拔功能。 数据表在 P1中提到了"用于热插拔功能的无干扰上电/断电"。 这是否意味着即使设备通电、该器件也可以插入/拔出 RS 至485电缆。 此时、器件不会损坏。 我的理解是否正确?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    是否意味着即使设备已通电、该器件也可以插入/拔出 RS 至485电缆。

    器件可插入带电总线。 但系统需要正确设计,以确保设备不会损坏...

    该器件本身已通过内部参考禁用其接收器和驱动器、因此它在插入时不应出现干扰、也不应产生干扰、因为它的驱动器应被禁用。 系统设计人员应确保在热插入发生后不会立即启用这些引脚。 这些使能引脚上的简单 RC 电路有助于防止在插入事件期间过早地开启引脚。

    但 PCB 迹线本身会有某种形式的电容、在插入时它会被充电、这仍然会干扰 RS 至485总线。 这里的重点是、如果设计得当、器件本身不应产生干扰、尽管 PCB 寄生可能会导致现有通电总线出现干扰。  

    [quote userid="36167" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326505/thvd1420-hot-plug-in 目前、设备不会损坏。 我的理解是否正确?

    您仍需要确保器件不会检测到超出其绝对最大值的电压。 如果差分引脚电压超过+/-16V、器件本身仍可能受到损坏。  

    以下是差分线路热插入的其他读数。 请注意本文档图2中列出的最佳实践。

    https://www.ti.com/lit/an/slla107/slla107.pdf?ts = 1708462083622&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -鲍比