This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:如何处理未使用的引脚(SDx、SCx)

Guru**** 2928440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326562/tca9546a-how-to-handle-unused-pins-sdx-scx

器件型号:TCA9546A

尊敬的团队:

我的客户使用 TCA9546A (4通道 I2C 和 SMBus 开关)。 当它们不使用所有4通道时、应如何处理未使用的串行数据和时钟引脚(SDx、SCx)。 是否可以将未使用的引脚保持断开状态、未使用的引脚应通过上拉电阻器连接到 VDPUx、或者这些引脚应连接到 GND?

期待您的答复。
谢谢你。

最好的地区

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换的通道不会进行缓冲;您可以使引脚保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ninomiya、

    就像 Clemens 说的那样、是的、您可以将未使用的 SDA/SCL 引脚保持悬空(禁用这些通道也是一个好做法)。 但是、如果要在运行期间启用它们、则最佳选择是将未使用的通道拉至 VCC、以便仍然可以进行正确的 I2C 通信。  

    此致、

    卡梅隆