This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:1000BaseT 以太网合规性测试

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325546/dp83867cr-ethernet-compliance-testing-for-1000baset

器件型号:DP83867CR

您好、TI 团队:

我们正在使用 DP83867CR 进行 合规性测试,我们 参考此文档: https://www.ti.com/lit/an/snla239c/snla239c.pdf?ts =1707443888787

我们可以  为合规性测试设置10baseT 和100baseT。

每当我们  为1000BaseT、FDX 应用以下命令时、它 仅设置10baseT、HDX。

=> 
=> 
=> mii info
PHY 0x00: OUI = 0x80028, Model = 0x23, Rev = 0x01, 1000baseT, FDX
=> mii write 0 1f 0x8000
=> mii write 0 09 0x5B00
=> mii write 0 25 0x0480
=> mii write 0 1f 0X4000
=> 
=> 
=> mii info
PHY 0x00: OUI = 0x80028, Model = 0x23, Rev = 0x01,  10baseT, HDX
=> 


请指导我们进行相同操作、为 合规性测试设置1000BaseT、FDX。


谢谢。此致、
一山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    请问您在合规性测试过程中是否发现测试模式2存在任何问题? 请问您在哪个寄存器上读取速度信息?

    测试模式2主要测试抖动是否符合要求。 根据我的理解、速度 寄存器 不会正确更新、因为 PHY 配置为特殊的合规性测试模式。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  林希尔曼:

    谢谢您重播

    如上所述、对于合规性测试、我们将使用以下寄存器、如果  遗漏了任何内容、请告诉我。
    我们正按照上面提到的文档进行操作。 以下是我们了解的配置 PHY 所需遵循的步骤。





    这不是寄存器  中的寄存器0x1D5 配置 测试模式1所需的数据表、  

    对于测试模式2和测试模式4、我们将获得相同的响应、它配置为 10baseT、HDX。


    1) 1) MII 写入0 1f 0x8000

    软件复位:
    1 =执行完全复位、包括寄存器。
    0 =正常运行。


    2) 2) MII 写入0 09 0x5B00

    010 =测试模式2 -发送抖动测试(主模式)

    启用手动主/从配置:
    1 =使能手动主/从配置控制。

    手动主器件/从器件配置值:
    当寄存器09h 的位12 = 1时、1 =将 PHY 设置为主器件。

    广播支持1000BASE-T 全双工:
    1 =广播1000Base-T 全双工功能。

    广播支持1000BASE-T 半双工:
    1 =广播1000Base-T 半双工能力。


    3) 3)  MII 写入0 25 0x0480
    如果设置了位7、则在全部4个通道上驱动测试模式。

    4) 4) MII 写入0 1f 0x4000



    谢谢。此致、
    一山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    感谢您分享这些信息。 我会回顾一下、并在明天之前提供回复。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    您是否无法成功运行合规性测试?

    请问您所读的速度状态是什么? 同样、根据我的理解、特殊合规性测试模式不会反映在速度状态寄存器上、因为 PHY 在合规性测试模式期间未与任何链路伙伴建立链路或进行通信。 我想问一下,为何这是一个问题?

    感谢您指出。 0x01DF 是一个使 DP83867PHY 从低功耗模式进入合规性模式的寄存器。 将来会在数据表的新版本中更新此寄存器。

    --

    此致、

    林希尔曼