This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:关于 RSVD1/2引脚连接

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327611/tmuxhs4212-about-rsvd1-2-pin-connection

器件型号:TMUXHS4212

在2020年5月的数据表版本中,RSVD1/2可以保持打开状态,但在2022年5月的最新数据表版本中,RSVD1/2需要连接到 VCC。

如果 RSVD1/2悬空以进行新的充电和放电、  TMUXHS4212芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendy、

    我们已经看到了一些问题、即当这些引脚保持开路时、该多路复用器会在一定数量的开关后停止开关。 请将两个 RSVD 引脚连接到 Vcc 以进行正常操作。

    此致!

    谢恩