This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:光收发器 AFBR-5805ATZ

Guru**** 2995120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ELT21, SN65LVELT23, SN65LVDS1, SN65LVDS2, SN65ELT20, SN65ELT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327191/sn65lvds1-optical-transceivers-afbr-5805atz

器件型号:SN65LVDS1
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS2、 SN65ELT20、SN65ELT21 、 SN65ELT22、SN65LVELT23

大家好、我尝试 在无需高速通信的定制应用中使用 AFBR-5805ATZ。  
我只想向 发送器发送脉冲、并从接收器读回这些脉冲。  
由于 AFBR-5805ATZ 具有差动输入和输出,因此我决定使用 SN65LVDS1和 LVDS2。  
我附上了示波器。  

1.能否使用自定义协议而非以太网来驱动光收发器?  
2.光发射器发射光所需的逻辑电平是多少? (因为这些逻辑电平无法正常工作)  
3.为什么 SN65LVDS2不生成输出信号?  



1. 发送10kHz  
黄色 SN65LVDS1输入  
绿色 SN65LVDS2输出差分


2.接收来自外部射束  
绿色 SN65LVDS2差分输入(共模电压1.8V)
黄色 SN65LVDS2输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilia:

     AFBR-5805ATZ 在发送器和接收器部分(第2页)中表明信号是差分 PECL。  

    PECL 驱动器的差分输出 大于 LVDS 接收器的预期输出。

    请参阅"PECL - LVDS 互操作"部分中的此 TI 应用手册 、获取参考:具有奇数电压的 LVDS、CML、ECL 差分接口

    选项是 使用 接受 PECL 的驱动器/接收器/转换器。 我使用此标准在 TI 页面上进行了搜索:

    LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择| TI.com

    此外、您是否可以共享可能也有帮助的原理图。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:  

    谢谢您、我将购买 SN65ELT20和 SN65ELT21、因为我将具有 TTL 逻辑。  
    我还没有原理图、概念验证阶段。  
    如果我将 SN65ELT20/21连接到 AFBR-5905ATZ 中显示的端接方案、它应该能工作、是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilia:

    我不是  AFR-5905ATZ 的专家、因为这不是 TI 器件、但是我相信 SN65ELT20/SN65ELT21将会符合您所描述的要求。  

    请注意、 SN65ELT20/SN65ELT21需要5V 电压。  AFBR-5905ATZ 似乎 可以选择 以3.3V 电压运行。  如果您想了解3.3V 选项、您可以考虑 SN65ELT22/SN65LVELT23 (这些器件是双通道)。

      还建议 根据您的应用的数据表规格检查是否可满足所有最低 VIH/VIH / VOL 电平。

    此致、Amy