This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0124:该器件是否可用于2.5G SGMII 以太网应用?

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0124, DS32ELX0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326780/ds32el0124-can-this-device-be-used-in-2-5g-sgmii-ethernet-applications

器件型号:DS32EL0124
主题中讨论的其他器件: DS32ELX0421

这里有关于1000BASE-X 测试设置中的问题的主题、未显示分辨率。

此器件是否能够接收2.5G SGMII 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的米勒:

    通常情况下、DS32EL0124与 DS32ELX0421串行器搭配使用。 这是因为有用于数据帧边界和同步目的的带内信令。 可能会将这两种器件用于此应用、但我目前还没有遇到这样的客户设计。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢提示。 我在数据表中找不到任何关于带内信令的信息、但了解这一点似乎非常重要。

    请问我在哪里可以找到更多详细信息?

    此致、Joachim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:

    该器件是 National Channel link 串行器/解串器系列器件之一。 为了在字边界上对齐、使用了带内信令。 但是、这不是相关的公开信息、因为它主要用于这两个器件之间。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    再次阅读数据表、我似乎知道在禁用"遥感"和"直流平衡"时不使用带内信令?

    此致

    约阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:

    您的理解是正确的。 不建议禁用遥感功能、尤其是直流平衡功能、并且通常不在该模式下使用器件。 直流平衡确保传入数据具有适当的频率带宽/内容、从而正确采样/处理数据。

    此致、Nasser