This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:嵌入式 Linux 上用于 flashTUSB9261的 Linux/TUSB9261驱动程序源

Guru**** 2920540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326349/tusb9261-linux-tusb9261-driver-source-to-flashtusb9261-on-embedded-linux

器件型号:TUSB9261

 我需要 Linux Flash 刻录软件和 eBurner 驱动程序源代码 、以便为 Nvidia Jetson 编译。 请告知我在哪里可以找到此内容。

谢谢

阿尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alby:

    不再支持 Linux Flash Burner 软件和 eBurner 源代码。  我可以将软件发送给您、但软件按原样提供。

    我已经向您发送了一个朋友请求、您能接受吗、以便我们可以通过直接发送消息进行讨论吗?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将软件发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送软件。  如果没有其他问题、请标记为已解决。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我也想提供这些源代码。  谢谢! 丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我也把它发送给了您。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我刚注意到有一个 Windows 版本和 Linux 版本、有没有针对这个版本的源代码?  

    /单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

     Windows 版本可从 TUSB9261产品页面上获得、但是封闭源代码。  

    此致、

    尼古拉斯