This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:CC 波形振幅

Guru**** 2860160 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327542/tusb320lai-cc-waveform-amplitude

器件型号:TUSB320LAI

大家好、

我将 TUSB320LAI 与 UFP 配合使用。
您能告诉我 CC 波形振幅的正常范围吗?
或者、如果它写入规格中、您能告诉我它写入的位置吗?

此致、

祐介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    由于您是为 UFP 配置的、因此在最大电流值为3A 时、CC 线路不应超过2.04V。 这可以确保320能够检测到连接的 DFP。 您可以在数据表中看到该最大电压:

    在 CC 协商中、DFP 将 CC1和 CC2都保持在5V。 当连接 UFP 时、UFP 提供下拉功能、可将 CC 线上的电压降低到某个检测范围内(如数据表表中所示)。 CC 线上的电压取决于 DFP 的电流模式设置。

    这是 USB-C 规范中的表、也定义了该值。

    此致!

    谢恩