This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:内部 PUPD 设置

Guru**** 2548700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324797/dp83tc813r-q1-internal-pupd-settings

器件型号:DP83TC813R-Q1

大家好、

如何设置 DP83TC813内部 PUPD?
这是在 SI 仿真中检查默认设置、测量实际设备、然后设置 PU/SI 的流程 PD 吗?

在 ibis 模型中、PD RX/TX 线路的 PU/TX 设置是多少?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    您是否在问内部上拉和下拉电阻器? DP83TC813引脚 内部 PU 和 PD 无法更改。

    有一个从数据表第10页开始的表格描述了每个引脚是 PD 还是 PU 以及电阻器的值。  

    但是、您可以调整 TX 和 RX MAC 接口焊盘的阻抗。 只需按照此常见问题解答中提到的步骤操作: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309878/faq-dp83tc812s-q1-how-to-to-adjust-slew-rate-of-mac-ios?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dp83tc812%20mac%20impedance#

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我的客户希望了解 TX 和 RX MAC 接口焊盘的阻抗。

    考虑2种模式调整。 您有什么建议?

    1.首先、采用"无拉动"设置进行评估、并根据波形质量和辐射噪声结果调整最佳 PU/FPU PD

    2.在 PD 仿真中调整最佳 PU/FPU 设置后,进行评估

    此致、

    友平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    当您说"Adjust Optimal PU/PHY"时、您说的是 PD 和 MAC 之间连接的电阻器(如下面的圆圈所示)、对吗?

    如果可以、则认为进行2种模式调整(首先运行 IBIS 仿真、然后评估 HW)是有效的方法。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    很抱歉有误导性。 我们需要知道以下寄存器设置。

    作为该线程、慢速模式(1)是选项、因此他们可以首先评估 EMC、然后如果 EMC 发射改善、则评估快速模式(0)。

    我的理解是否正确?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    很抱歉有误导性。 我们需要知道以下寄存器设置。

    [/报价]

    很抱歉,我是在度假。 我将不得不向您介绍如何使用这些寄存器。 客户是否只对优化 SI 感兴趣? 可以通过布局优化 Si。 我们的原理图检查清单也有一个"布局"建议选项卡、也可以参考此应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/snla387 

    作为该线程、慢速模式(1)是选项、因此他们可以首先评估 EMC、然后如果 EMC 发射改善、则评估快速模式(0)。

    我的理解是否正确?

    [/报价]

    是的、正确。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    为了跟进 PUPD 寄存器-客户不应使用这些寄存器、它们并不是为了提高 SI。 这些寄存器用于 BU 的内部测试、应保留。 很抱歉有任何混淆。

    此致、

    梅利萨