This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550RGYR

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327839/tcan4550-tcan4550rgyr

器件型号:TCAN4550


我们目前正在 TI 中使用 TCAN4550RGYR。 MX 板、运行 Linux 5.15.52内核。 我们最近已迁移到实时内核、但现在无法发送或接收 CAN 数据。 tcan4x5x 驱动程序是否支持实时操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akash、

    在此论坛中、TCAN4550获得器件级支持、以解决此论坛中寄存器配置和硬件相关问题、并且我的专业知识是 TCAN4550器件、而不是 Linux。  tcan4x5x 驱动程序已上传到 Linux 内核、并受到 Linux 社区的支持。  我不知道该驱动程序是否支持实时操作系统、也不知道需要进行哪些修改才能解决您当前的问题。  我建议您尝试将您的问题发布到 Linux 支持论坛。

    如果您对器件的寄存器配置有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    乔纳森