This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:DP83TC812S-Q1

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326017/dp83tc812s-q1-dp83tc812s-q1

器件型号:DP83TC812S-Q1

您好!  

如果我使用具有以下电压轨的 SGMII 接口、您能否为我提供有关 DP93TC812S 电流消耗的信息:

VDDIO 和 VDDA 连接到3V3、VDDMAC 连接到1V8。 所有电压均由外部 LDO 提供。

VSLEEP 连接到3V3_PERMANENT 电压、根据数据表、此引脚上的电流消耗应在7至18微安之间。 如果我错了、请更正我  

我希望您能找到时间来回答我、因为我无法根据您的数据表找到这些信息。 (VDDIO 和 VDDMAC 不存在不同电压的情况)

提前感谢您!

此致、
ANES  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ANES:  

    是的、您的理解是正确的、此引脚上的电流消耗通常为7uA、最大为18uA。

    此致、
    阿瓦塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar!

    我问的是 PHY 的整个电流消耗。 因此、我基本上对在 VDDIO 和 VDDA 连接到3V3、VDDMAC 连接到1V8的情况下每个引脚(VDDIO、VDDA、VDDMAC)的总电流消耗量以及每个引脚(VDDIO)的电流消耗量感兴趣。

    提前感谢您!

    此致、
    ANES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ANES:

    有关每个电压/模式下每个电压轨的最大电流消耗的更清晰细分、请参阅表10-1:

    因此、对于 VDDIO、VDDA、VSLEEP 连接到3V3、VDDMAC 1v8:

    4 + 95 + 2 + 4 = 105 mA

     该引脚的原始 VSLEEP 电流消耗通常为7uA、在 TC -10睡眠模式下、其状态最大值为18uA、在工作模式下、电流消耗为2 mA、我已将其包含在计算中。  

    此致、

    阿瓦塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar!  

    非常感谢您的澄清。 除此表外、您是否还有其他具有所有电压轨典型值的表、因为此表中是最大值? 另外还有一个问题、 与 PHY 接收数据时的状态相比、PHY 发送数据时的电流消耗是否不同?  

    再次感谢您提供的信息、我希望您也能就上述两个问题回答我。

    此致、
    ANES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ANES:  

    不客气、很高兴为您提供帮助。

    对于您的第一个问题、下表提供了更多电压轨典型值、但具体方式如下:

    "I (3V3)"行是指 VDDA 电源轨电流消耗。

    "I (VDDIO=3.3/2.5/1.8V)"行是指给定电压/模式下的 VDDIO 和 VDDMAC 组合电流消耗。

    对于第二个问题、发送和接收数据时的电流消耗没有区别。  

    此致、

    阿瓦塔