This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI 可以正常工作?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327264/tusb4020bi-tusb4020bi-could-work

器件型号:TUSB4020BI

您好、支持团队

以下是我们的客户端功能方框图:

如果 MCU 没有软件和 EEPROM、那么只有 TI TUSB4020上的电源能够正常工作?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯您好:

       您的方框图可以正常工作、TUSB4020无需固件或软件即可使用它的默认设置。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    如果 TUSB4020无需固件或软件、那么我们可以将数据从端口发送到 B (MCU)来测试通道是否连接。 是正确的吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     劳伦斯您好:

      是的、NXP SOC B 应该 能够检测到器件。 他们的应用是什么?

    此致

    布赖恩