This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:需要 CAD 文件或安装孔尺寸

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325273/dp83867ergz-s-evm-need-cad-file-or-mounting-hole-dimensions

器件型号:DP83867ERGZ-S-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83867IS

我想购买这款器件、但我需要知道它是否适合我的外壳。 我无法在线散热安装孔模式的任何信息。 最好有一个 CAD 文件、但任何信息都很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    我想问一下您主要寻找的安装孔是什么? 图片会很有用

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    这些安装孔为0.006英寸^2。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 需要知道它们相对于电路板的尺寸。 他们的立场。 孔的布局、x 和 y 与边缘的位置、以便我知道安装孔的放置位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    我们可以通过电子邮件向您分享 Altium 文件信息。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是理想情况、感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    我会要求您成为 E2E 的好友、并通过 E2E 中的好友聊天分享电子邮件信息。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    遗憾的是、我们没有 DP83867IS EVM 的 Altium 文件。 我们只有制造文件。 希望这些信息对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../Fabrication.zip

    --

    此致、

    林希尔曼