This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332G:询问 SN65HVD230和 TCAN332G 之间的兼容性

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332G, SN65HVD230, TCAN334G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327104/tcan332g-inquiry-about-compatibility-between-sn65hvd230-and-tcan332g

器件型号:TCAN332G
主题中讨论的其他器件: SN65HVD230TCAN334G

您好!

我正在考虑 TI 的 CAN 收发器用于我们的新项目、对于 SN65HVD230和 TCAN332G 之间的兼容性存在一些问题。

我们的应用需要低功耗和高抗扰度解决方案。

我想知道这两个芯片是否可以在同一个 CAN 网络中互换使用? 此外、如果需要解决某些特定配置或注意事项以确保它们一起正常工作、请提供建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的全力支持。 是的、TCAN332G 是 用于替代 SN64HVD230的引脚对引脚简易互换。 但是、如果需要低功耗模式、我建议改用 TCAN334G 或337G、请查看以下幻灯片了解我们的 3.3V CAN 产品系列概述。

    sps16.itg.ti.com/.../WopiFrame.aspx

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    肖恩