主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO、 UNIFLASH、 DP83TG720EVM-MC、 MSP430F5529、DP83TC812EVM-MC、 , DP83867IR
你好
其目的是使用 我最近从德州仪器购买的 DP83867IRPAP-EVM 检测以太网帧的 SFD。
该问题与 通过 USB-2-MDIO 读取/写入 DP83867IRPAP-EVM 的寄存器有关。
我已阅读 USB-2-MDIO 软件工具(TI.com) 和 如何配置 DP83867帧起始检测(TI.com)的文档
问题如下:
1.根据 如何配置 DP83867帧起始检测(TI.com)、我们必须对寄存器进行编程、以检测以太网帧的 SFD。
我是否需要 USB-2-MDIO SW 与电路板 DP83867IRPAP-EVM 之间的任何 SW 驱动器? 如果是,Pls 让我知道需要哪一个?
2. 计算机中已安装 USB-2-MDIO 软件, DP83867IRPAP-EVM 通过以太网与计算机连接。
在板 DP83867IRPAP-EVM 上对寄存器进行编程是否还需要其他任何 参数?
DP83867 EVM 支持串行管理(MDIO/MDC)和 RGMII/GMII/MII MAC 接口。 通过以下 API 访问串行管理接口: J8 。
DP83867IRPAP-EVM 板 具有 MDIO 和 MDC 引脚。 MDIO 位于引脚37、MDC 位于引脚39。
我需要了解如何将 串行管理接口 J8 对于安装了 USB-2-MDIO 软件的计算机?
如果需要任何特殊接口(J8接口)、请告诉我可以从哪里获得它。
期待听到详细的答案。
谢谢
克里什