This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:一些问题

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327152/tmuxhs4412-some-question

器件型号:TMUXHS4412

您好!

1.您能否解释一下"自适应共模电压跟踪"TMUXHS4412 数据表的"特性"部分中提到的内容?

2.打开开关后,IO 泄漏电流大约是多少?

3. TMUXHS4412是否允许带有低电压(最大430mV)的直流信号通过传导通道?"

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好:

    1: "自适应共模电压跟踪"意味着当信号进行切换时、多路复用器将跟踪信号共模电压、并且如果端口 A 和端口 B 之间的共模电压不同、则不会对信号失真。

    2: 对于 通道 为 ON、当输入电压为1.8V 时、高速 IO 的输入泄漏最大为5UA。

    3: 这是差动多路复用器、不建议将其用于直流信号应用。

    稳压器

    布赖恩