This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:bq79616 EVM

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327292/bq79616evm-021-bq79616-evm

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616USB2ANY

我可以将 Usb2Any 适配器直接连接到 Bq79616 EVM 吗?

电路中将只有 Bq79616和 Usb2any 适配器。 这种选择是否正确?

我将单独运行 BQ79616电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!
    是的、USB2ANY 可以直接连接到616 EVM、因为 BQ79616支持 UART 通信。 在 GUI 中正确选择了网桥和堆栈器件、其中 BQ7961X 作为桥接器件、BQ7961X 作为堆栈器件。

    此致、
    M·W·