This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:THVD2450和 TXB0108

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, THVD2450, THVD2450V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318349/thvd2450-thvd2450-and-txb0108

器件型号:THVD2450
主题中讨论的其他器件:TXB0108、、、、

我正在进行双向总线设计、并计划使用 THVD2450。 可以将 D 线和 R 线连接在一起吗? 我的计划是将这些器件连接在一起、然后将它们连接到 TXB0108、从而转换为2.5V FPGA I/O 线路。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的联系。

    答案是肯定的、但如何做到这一点有一些细微差别。 实际上、如果驱动器和接收器都启用(DE =高电平、/RE =低电平) 、您不希望 R 和 D 短接在一起、因为这样当对 D -引脚施加逻辑高电平信号时、您将创建一个反馈环路。 (D 引脚输入高电平将转换为"A"引脚变为高电平并"B"引脚变为低电平-然后接收器将"A"读取为高电平、"B"转换为低电平、"R"上的输入和输出高电平、然后反馈到"D"。 所以沟通不太好。 也可以通过将/RE 和 DE 连接在一起(然后将用作奇异方向控制引脚)来纠正此问题、其中、"高电平"启用驱动器、"低电平"启用接收器、 但我不确定您是否可以使此配置在您的系统中工作、因为您可以支持的信号数量可能有限。

    另一个问题是、我们在"R"引脚上没有指定的"最大"额定值-虽然它可以在运行期间处理 VCC、但当 VCC 为0V 时、我们不保证额定值-因此、如果 VCC = 0V、在组合的 D 上不应施加任何信号、 来降低风险。  

    话虽如此-如果您使用 TXB0108的唯一原因是用于双向电平转换-我真心建议您看一看 THVD2450V 、因为它允许双电源操作-这意味着所有逻辑引脚都可以由1.65V 的电源供电 到5.5V -因此、可以为逻辑信号供电并可以通过2.5V 控制器/FPGA 控制器件、没有问题。 总线侧电源仍需要3V 至5.5V 的电源、因为这是满足 RS 至485规范所必需的。 但本质上而言、THVD2450器件的"V"版本增加了集成的电平转换器+可选的压摆率限制(如果您需要完整的50Mbps、可以忽略此限制-但如果您只需要高达20Mbps、则该器件可以减慢压摆率)。 本质上、您可以改用 THVD2450V 将系统设计简化为单芯片解决方案; 但是、THVD2450 + TXB0108也应该可以使用、因为 THVD2450 "R"引脚可以拉取/灌入-2mA 、 如果您喜欢此解决方案、则不会出现问题(我们建议使用最大为-8mA -因此2mA 可以正常工作)。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的讨论和建议。

    我没有提到 DE 和 RE 会连接在一起、而 FPGA 会控制信号的方向。 FPGA I/O 是双向的、因此计划将 R 和 D 引脚绑定在一起以连接到 I/O。

    我感谢 THVD2450V 的建议。 几年前、我在一项设计中使用了 TXB0108、当时我只是想将该设计的一些元素整合到这项设计中。 使用 THVD2450V 将简化当前设计。 谢谢你。

    此致、

    史蒂夫