This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:芯片应用问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327331/pca9535-application-issues-of-chips

器件型号:PCA9535

pca9535A 的 GPIO 被下拉、导致 i2c 异常

扩展芯片的 P6被下拉导致 i2c 异常

在同一设计中没有变化。 之前客户反馈旧的一批物料还可以、但是新的一批物料有这个问题。 IO 扩展芯片的初始化也失败。

现在、我们将暂时移除 R23、以解决该问题、

请帮助思考可能的问题并提供解决方案、谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9535A 并非由 TI 生产。 请说明您之前使用的芯片和现在正在使用的芯片。

    初始化失败的问题到底是什么? 您要尝试写入什么内容、以及实际的寄存器内容是什么?

    当 P6下降时、μ I²C 总线会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    能否再次确认正在使用的芯片? NXP 提供的 PCA9535或 PCA9535A?  

    Unknown 说:
    同一个设计没有变化。 之前客户反馈旧的一批物料还可以、但是新的一批物料有这个问题。 IO 扩展芯片的初始化也失败。

    对于新一批材料、这个问题是否可以在新一批的所有器件上重复出现?  

    客户是否使用此器件的上电复位功能? 导致故障模式的具体原因是什么?  

    此致、

    泰勒