This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:CXET 引脚

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328298/dp83826e-cxet-pin

器件型号:DP83826E

在该规格中、显示 CEXT 引脚需要连接到2nF。 但在 EVM 用户指南中、连接到0.1uF。 哪一个是正确的?

1.5nF 或2.2nF 电容是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我理解你的困惑。 一般经验法则是信任数据表、数据表通常是您可以参考我们器件的最新文档。 DP83826EVM 是在 DP83826发布之前设计的、从那时起、我们已找到新的信息并相应地更新了数据表。 从功能上讲、这些电容器中的任何一个值都不会影响任何东西。 它更多地是减少 BOM 成本的选择。

    此致、

    阿尔瓦罗