This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:什么和#39;TUSB4020BI 和 TUSB4020BI-Q1的区别

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328112/tusb4020bi-what-s-the-difference-of-tusb4020bi-and-tusb4020bi-q1

器件型号:TUSB4020BI

亲爱的支持者,

我们 的设计需要使用 TUSB4020BI。 我查看了 TUSB4020BIPHPR 和 TUSB4020BIPHPRQ1的规格 、没有发现任何差异。 工作温度相同、TUSB4020BI 的 ESD 等级似乎更好。 唯一区别是 AEC 证书和成本吗? 还有一点我没有注意到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO 您好:

      对于 Q1器件、它具有更多的资质认证测试 、具有更宽的温度和电压。 在生产测试期间,Q1器件的测试限制将更严格,并且具有更多的测试覆盖范围,这就是为什么它的成本高于非 Q1器件。

    此致

    布赖恩