This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:Android 自动断开问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325415/tusb216-q1-android-auto-disconnect-issue

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB211TUSB216

尊敬的 TI 专家:

我的客户大约1年前由于 Apple CarPlay 断开问题、将 USB 转接驱动器从 TUSB211更改为 TUSB216。

这次他们有一个问题与 Android 自动。

旧 Android 手机似乎可以,但新手机(三星 Galaxy S21和更新的- S22, S23系列)有断开的问题,而使用。

他们检查了眼图、发现新手机具有更高的直流电压电平。 (约500mV 或更高)

旧的 Android 手机和 iPhone 具有较低的直流电压电平。 (约400~450mV)

您是否有其他客户遇到过银质问题? 如何解决这个问题呢?

我有一个测量的眼图、但这是机密信息。 如果您愿意、我可以发送给您。 (请发送给我友情请求。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    如果可以、是的、如果您可以发送这些眼图以及原理图(如果可以)以查看其设置、我将不胜感激。

    如果他们仅在较新的 Android 手机中发现此问题、并且所提供的直流电压存在明显差异、 我最初认为它们超出了 USB2 HS 连接的最大电压阈值、因此根据它们的电流设置、解决此问题的一种方法是将 BOOST 和/或 RX_SEN 的值降低到较低的水平。

    请告诉我,当你可以发送的那些眼睛。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    在此处回复您的 E2E DM 以提高团队能见度:

    只需确认一下、您在 EQ0进行了测试、发现每个级别都有相同的问题、对吗?

    如果您保持转接驱动器处于复位状态、问题是否仍然存在、或者问题是否消失? 添加超过2M 的电缆是否有助于减少该问题。 E 5M。

    观察您发送的眼图、似乎眼睛的直流电平处于或超过断开阈值、提示要终止 HS 连接。  

    请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您的支持。

    只需确认一下、您在 EQ0进行了测试、发现每个级别都有相同的问题、对吗?

    -> 可以。

    如果您保持转接驱动器处于复位状态、问题是否仍然存在、或者问题是否消失? 添加超过2M 的电缆是否有助于减少该问题。 E 5M。

    -> 我会向客户提出这2个问题、并尽快给您回复。

    我通过私人消息发送了其他信息。 请检查一下。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    查看原理图、 只需确认 NA 表示为"不适用"或"悬空"、对吗? 如果是、则对齐 RX_SEN 并使其悬空。 否则、我看不到其他立即说明的内容。  

    请告诉我、在完成测试后、客户会在最终看到什么。  

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您的支持。

    如您所述、RX_SEN 是悬空的、因此设置具有中等的 RX 灵敏度。

    我还要求测试将 RX 灵敏度更改为低电平的情况、我将适时地告诉大家结果。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    这听起来不错。 我很感激。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我有2个来自客户的问题。

    1.您是否遇到过其他客户的类似问题? (Android 自动断开连接问题)

    2.是否有采用其他 IC 或电路来降低直流电平的解决方案?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    Ryan 在今天到场、所以我帮助提供支持。  通过 DM 回答的一个重要问题是:

    "如果您将转接驱动器保持在复位状态、问题是否仍然存在?" "这是怎么一回事?"   

    1.您是否遇到过其他客户的类似问题? (Android 自动断开连接问题)
    不是我知道的。  

    2.是否有采用其他 IC 或电路来降低直流电平的解决方案?
    如果需要、我将需要跟进外部组件建议;但是、我认为在更改硬件之前、我们应该通过 TUSB216或更改 FW 来确认问题是否可以解决。  TUSB216处于复位状态时是否仍然出现问题?

    此致、

    尼古拉斯