This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:如果没有 USB3数据线、该芯片是否会使用 USB2接口和速度?

Guru**** 2535690 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324679/tusb9261-if-usb3-data-lines-are-not-present-will-the-chip-resort-to-usb2-interface-and-speeds

器件型号:TUSB9261

我在我们的另一个产品中使用了这款芯片、我目前正在为另一个项目尝试一些设计...  

该其他工程上的目标 SOC 没有 USB3、但只有 USB2。 如果未连接 USB3数据线、则该芯片是否默认为 USB2?

如果是、USB3线路需要接地或连接到 v+?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    采用 Type C 的  -高速的数据速率达480Mbps
    采用 Type C 的  -数据速率为5Gbps
    SATA 第1代 - 1.5 Gbps
    第2代 SATA - 3Gbps

    虽然如果不存在 USB3.0线路、TUSB9261仍会建立 USB 连接、但无法通过 SATA 通信、因为 USB 2.0中的数据速率太慢、跟不上 SATA 的速度。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是设备会自行显示、但您无法读取或写入数据到驱动器?

    我们不需要完整的 SATA 带宽用于这个项目,480Mbps 是足够的... 只要它连接并读取和写入... 速度下为 USB2。 :)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    没错、第2代 SATA 可支持480Mbps 的速度、但这是否就是 TUSB9261的设计尚不清楚。  因此、我需要内部咨询并确认它是否能够以这种方式工作。  请给我 几天时间。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    很抱歉耽误你的时间、我们仍在研究这个。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我将 TUSB9261DEMO EVM 与仅包含 DP/DM 线路的 USB 2.0电缆配合使用、但仍然能够将文件传输到 HDD。  它能正常工作!

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACE、感谢尼古拉斯对我进行了检查。 我担心我可能不得不找到另一个芯片:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    如果有什么我可以帮助你,让我知道。  如果未解决、请将其标记为已解决。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!