This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:是否有任何用于故障报告的状态寄存器

Guru**** 2919970 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327242/tusb8042a-is-there-any-status-register-for-fault-reporting

器件型号:TUSB8042A

您好、Brian、

在客户应用程序中、 他们让 BMC 通过 I2C 连接到 USB HUB IC TUSB8042A。 客户想知道 USB 集线器是否有问题、BMC 可以通过任何寄存器获取故障信息?  或者使用任何故障报告机制。 谢谢你。

此致、

兰迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy:

      对于 TUSB8042A、I2C 仅用于与外部 EEPROM 进行通信。 但它们可以使用 SMBus 与集线器通信以获取寄存器状态。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    用于报告故障状态的寄存器是什么? 谢谢你。

    此致、

    兰迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy:

       这些寄存器用于 VID、PID、制造商和产品 信息或端口 配置。 但对于任何故障状态报告、  

    此致

    布赖恩