This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Sub-LVDS 图像传感器连接

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327845/sub-lvds-image-sensor-interfacing

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS302

您好!

我有一个具有20通道 Sub-LVDS 输出(16通道数据和4通道时钟)的图像传感器、具有以下直流特性

符号

说明

最小值

典型

最大值

条件

VDD_IO

IO 数字电源

1.71伏

1.8伏

1.89伏

 

差分输出端接

79.4 Ω

100 Ω

123.5 Ω

当处于差分模式时

VOD

输出差分 p-p 电压

0.262伏

 

0.54 V

当处于差分模式时

VOCM

输出共模电压

 

0.9V

 

当处于差分模式时

 我正在寻找一种解决方案或桥接器、用于将 Sub-LVDS IO 标准转换为 MIPI CSI-2 TX 或任何适当的接口。
您能为这类应用推荐任何器件吗?

阿贾伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我们没有任何可以将 sub-LVDS 转换为 MIPI CSI-2的单芯片解决方案。 但是、我们确实拥有此器件、此器件可接收多达3个 sub-LVDS 数据对和一个 CLK 对、并输出 RGB 并行数据(SN65LVDS302)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真诚地感谢您的答复、您的努力和您的想法;遗憾的是、建议的解决方案不适合我们的应用。