This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:TUSB216-Q1相关工作说明文档

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327779/tusb216-q1-tusb216-q1-some-explanation-document-regarding-its-working

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB216

大家好、

我们的客户有关于 TUSB216的问题、您能否分享一些有关"部分工作说明文档"的文档。 使用、根据解释了 TUSB216使用哪些方法来增强 USB 信号。

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    我们不提供任何关于 TUSB216和其他 USB2转接驱动器如何增强信号的技术文档、因为此信息是 TI 的专有信息。

    我能给出的最佳解释是、我们的 USB2转接驱动器放置在 USB2 HS 信号上、通过向信号中添加电流、可以被动地提升其下方运行的信号。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    谢谢

    萧祥