This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD22:电缆长度、信号速率和节点

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD22, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326647/sn65hvd22-cable-length-signaling-rate-and-nodes

器件型号:SN65HVD22
主题中讨论的其他器件: THVD2450

大家好、

此产品的电缆长度和信号传输速率在500kbps (带压摆率限制)下高达1200m、节点高达256。

剂量它意味着它可以与1200m、500kbps 和256个节点配合使用?

或者在存在256个节点的情况下需要缩短电缆长度或降低信号传输速率?

如果需要缩减、请告诉我规格。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    该器件可在1.2km 的总线长度、500kbps 和多达256个节点上运行、但数据表中的这一声明做出了一些主要假设。  

    1.假设总线已正确端接和设置(需要正确端接、网络拓扑不会引入噪声问题-因此如果可能、菊花链是理想的网络拓扑)  

    2.假定您使用 Belden 3105A 电缆作为传输介质。 因此、此额定值预测基于此特定电缆-分析中未包括其他电缆(不是说其他电缆无法工作-但数据表中的声明基于 Belden 3105A 电缆)

    假设允许的眼图抖动为15%、因此假设抖动相对较大。  

    在很大程度上、这个"声明"对于 SN65HVD22并不特别-它只是使用较慢器件的一个优势。  下表概括为 RS 至485总线、"压摆率受限"器件可被视为"较慢"的器件-因此您仍然可以使用此图表作为参考。  

    它基本上来自这个图表(如果继续到500kbps、抖动线会将1.2km 的点置于10%和20%抖动线之间)。

    此处的保守"值"在1.2km 时仍在125kbps 左右、 总线增加的抖动接近0%-但随着抖动的增加、您可以将其提高。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker-San、

    感谢您的详细解释。

    图的来源在哪里?

    我查看了数据表和几个应用手册、但没找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    因此、该图是 RS 至485和 RS 至422器件的标准值(在考察 RS 至485或 RS 422器件的速度 v 距离时、您将在整个行业中看到该图-基本而言、我的重点是、这不仅是 TI、这是对速度与距离的标准理解)。

    原始图直接来自 RS 至422标准、具体 "TIA/EIA-422-B 附录 A 指南" -其中 RS -485和 RS -422具有相同的距离与 速度特性(RS -422和 RS -485之间存在差异-但速度与距离是相同的)。  

    不过、话虽如此、我们往往会将此图 放入我们许多较新的器件数据表中-尤其是如果它们是速度更快的器件-例如、如果您查看 THVD2450、以下图形包含在内:

    这与我第一次答复中所附的内容相同。  

    该图或多或少也会显示在我们的 RS 至485设计指南中 (没有抖动线)

    *请注意、RS 至485设计指南已过时,因为我们的器件现在可以达到50Mbps,而不是图中注释"A"所示的40Mbps。

    我们还提供了以米和英尺为单位的距离图形、因此您可以看到这两种长度单位:

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker-San、

    感谢您的回答。

    我很了解。