This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:功能检查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, TUSB211, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327213/tusb214-the-function-check

器件型号:TUSB214
主题中讨论的其他器件: TUSB211TUSB216I

尊敬的 TI 团队:

我们 的项目中有 tusb214和 tusb211设计,

我发现 TUSB214都具有用于 USB HS 应用的交流升压和直流升压功能。

您是否可以分享

1.什么情况下会使用交流升压功能(例如,g,TUSB211只有交流升压功能)?

那么、什么情况下会使用直流升压功能呢?

3.是否可以禁用直流升压功能、是否使用 TSUB214中的交流升压功能?

此致!

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    1.什么情况下会使用交流升压功能(例如,g,TUSB211只有交流升压功能)?

    那么、什么情况下会使用直流升压功能呢?

    [/报价]

    TUSB21X 转接驱动器系列无法用于区分信号何时需要交流或直流升压。 这些转接驱动器会检测何时连接了信号(通过 CD 引脚指示)以及何时使用 HS 信号(由 ENA_HS 引脚指示)、并且当检测到这两者时、会启用交流和直流升压。 是的、TUSB211只具有 AC 升压功能、而 TUSB214和每个位于 TUSB211之后的转接驱动器也具有 AC 升压功能。

    Unknown 说:
    3. 是否可以禁用直流升压功能、是否使用 TSUB214中的交流升压功能?

    很遗憾、您无法在启用交流升压的同时禁用直流升压。 您可以单独调整每个的设置、以将 DC Boost 设置为最低设置、同时将 AC Boost 设置为所需的水平。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    感谢您的答复。

    对于问题1和问题2、  

    问题1:当 USB 交流信号受到长迹线或其他信号干扰的影响时、使用交流升压、我说得对吗?

    这可以 通过 USB 眼图进行检查。

    问题2: 当 USB 信号通过 USB 电缆导致直流共模电压损失时、使用直流升压、我说得对吗?

    在进行 USB 测试时似乎没有直流共模电压测试、如何知道我们的 USB 信号 共模电压受到了影响?

    如何知道适合的直流升压电平?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    问题1:当 USB 交流信号受到长迹线或其他信号干扰的影响时、使用交流升压、我说得对吗?

    这可以 通过 USB 眼图进行检查。

    [/报价]

    是的、眼图的这两个属性都受这些条件的影响、可以用眼图进行检查。 此外、我们的后来的转接驱动器、如 TUSB216I、针对可能来自更长电缆长度的抖动进行了进一步补偿。

    问题2: 当 USB 信号通过 USB 电缆导致直流共模电压损失时、使用直流升压、我说得对吗?

    在进行 USB 测试时似乎没有直流共模电压测试、如何知道我们的 USB 信号 共模电压受到了影响?

    [/报价]

    不能、直流升压不会影响直流共模电压。 只影响眼图的直流电压。 下图显示了受交流或直流升压影响的眼图部分。

    以及如何知道什么 DC 升压级别适合?
    [/quote]

    最好的方法是将我们的转接驱动器设置在最低水平并测量眼图。 然后、您可以看到电平是否在未超过最大阈值的情况下提供了足够的裕度、或者是否需要将其调整到更高的电平。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、真的很有用。