This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:复位时间

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327751/ds250df230-reset-time

器件型号:DS250DF230

您好!

1) 1)使用 READ_EN_N 引脚复位需要多长时间? 请在下图中告诉我 T1所需的时间。

2)使用地址0x0A 复位需要多长时间?  根据编程指南、CDR 复位预计将在 SM 总线的一个访问时间后完成。 是这样吗?  

(从复位信号有效到复位完成的时间)

3) 3) 我知道(1)中的硬件复位仅初始化寄存器设置和器件中的所有电路、(2)中的软件复位仅初始化与 CDR 相关的电路。 内部方框图中的哪里是未由软件复位初始化但由硬件复位初始化的电路?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishe-san:

    (Q1)为了使复位生效、READ_EN_N 必须设置为低电平才能取消置位为高电平的最短时间是多少?

    (A1)我建议将 READ_EN_N 拉低至少15us、使复位生效。  请注意、在释放 RESET 后、还有一些额外的重置时间。  对于这段复位时间、我要参考数据表中的上电复位生效时间规格、它的最大值为50ms。

    (Q2) 用地址0x0A 复位需要多长时间?  根据编程指南、CDR 复位预计将在 SM 总线的一个访问时间后完成。 是这样吗?  

    (A2)是的、CDR 复位将在寄存器写入后立即生效。  请记住、CDR 复位在功能上与完全器件复位不同。  此外、释放 CDR 复位后、重定时器将需要重新获得 CDR 锁定。  请参考数据表以了解 CDR 锁定时间。

    (Q3) 我知道、(1)中的硬件复位仅初始化寄存器设置和器件中的所有电路、(2)中的软件复位仅初始化与 CDR 相关的电路。 内部方框图中的哪里是未由软件复位初始化但由硬件复位初始化的电路?

    (A3)在不定义一些附加标准的情况下、在 CDR 复位会影响和不影响哪些功能块之间进行明确区分是具有挑战性的。  我将 CDR 复位视为状态机复位、而硬件复位则涉及状态机复位和寄存器配置复位。

    纵观器件方框图、CDR 复位对任何功能块的寄存器配置都没有影响。  例如、CDR 复位不会更改接收器使用的调整模式、也不会影响 TX FIR 设置。

    但是、CDR 复位对重定时器中许多功能块的状态有直接影响。  CDR 复位将导致 CDR 功能块重新获得 CDR 锁定。  当重定时器重新获得 CDR 锁定时、它将重新调整 RX 设置。  这意味着 CDR 复位会影响 CTLE 和 DFE 功能块。  此外、重定时器输出将在获取 CDR 锁定之前静音、因此在获取 CDR 锁定之前不会使用 TX 驱动器。

    此外、我注意到您只引用了 CDR 复位。  请记住、还有可能有用的寄存器复位。  请参阅通道寄存器0x00[2]和共享寄存器0x04[6]。

    谢谢。

    德鲁