This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM24CA:PESD0402-140替代

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD761, TSM24CA, ESDS552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328027/tsm24ca-pesd0402-140-alternative

器件型号:TSM24CA
主题中讨论的其他器件: ESDS552、ESD761

你好

我正在寻找 PESD0402-140的替代产品、我 发现 TSM24CA 可能是一个不错的选择(匹配40V 钳位和双向保护、并以更低的方式降低泄漏电流)、但您认为这是最好的选择吗? 如果可以、它是否能够装入  PESD0402-140所在的0402插座中?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    下面我附上了我们的最佳 P2P 选项(ESD761)和最佳非 P2P 选项(ESDS552):

      PESD0402-140 ESD761 ESDS552
    伏/伏(V) 14 24 12
    封装类型 DFN-1006 DFN-1006 SOT-23
    标称封装尺寸           (长 x 宽)(mm) 1.0 x 0.6 1.0 x 0.6 2.92 x 2.37
    双向/单向 双向性 双向性 双向性
    通道数量 1 1 2
    钳位电压(V) 40 36.3 23.8
    IO 电容(典型值)(pF) 0.25 1.1 9
    IEC 61000-4-5 (A) - 1.8 20
    IEC 61000-4-2接触(kV) 8 15 30
    最大漏电流(nA) 10000 50 50

    ESD761具有更高的工作电压、但在电容之外具有类似/更好的规格。 ESDS552具有更接近的工作电压、但不是 P2P、并且具有更高的电容。 您是否知道您的客户更喜欢以下哪一项?

    此外、竞争器件具有极高的触发电压(250V)。  应用需要这么高的触发电压、还是这只是所使用器件的一项功能?  

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh!

    非常感谢这个详细的回答。 我将向我的客户推荐这两款器件、并向您提供您所要求的详细信息。