This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:断电模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327869/ds110df410-power-down-mode

器件型号:DS110DF410

您好!

  当 DS110DF410的输入端没有信号时、电源消耗是多少(信号检测电路将
将所有通道断电)?

谢谢!

艾纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Einav:

    我将进行深入研究、我没有发现该测量结果没有简单地记录下来。  我希望能在几天内收到反馈。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Einav:

    遗憾的是、我们的 DS110DF410 EVM 无法将 DUT 电流消耗与25 MHz 振荡器等一些其他支持电路分离。  话虽如此、我在 EVM 上的2.5V 电源轨上观察到55 mA 负载、但没有信号连接到 DS110DF410。  请将其用作 空闲电源消耗的指示器。

    谢谢。

    德鲁