This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83A:SN75LVDS83x 与 SN65LVDS93x

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B, SN75LVDS83A, SN75LVDS83B, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326612/sn75lvds83a-sn75lvds83x-vs-sn65lvds93x

器件型号:SN75LVDS83A
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83B、 SN65LVDS93A、SN65LVDS93B

您好!  

我们正在考虑使用电路来控制 LCD、并且正在寻找一种可以将并行 RGB 信号转换为 LVDS 的 IC。 我想知道以下4个型号之间的区别。
・Ω SN75LVDS83A
・Ω SN75LVDS83B
・Ω SN65LVDS93A
・Ω SN65LVDS93B

问题1: 是否仅在封装选项、PLL 频谱和每个后缀 A/B 吞吐量方面存在差异?

问题2. SN75xx 和 SN65xx 之间的唯一区别是工作温度范围吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请允许我花1-2个工作日来进一步研究这一问题。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nikolas:

    好的、 我期待您的回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这些器件的一般差异集中在工作温度范围和时钟速度周围。 您是否能够为我提供这些问题的更多背景信息? 您希望将这些部件用于何种特定的系统? 还是这更像是一条一般的提问线?

    此致!

    尼古拉斯