This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:USB-C 多站

Guru**** 2751905 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325361/tusb8044a-usb-c-multi-station

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041ATUSB564

您好!

客户正在查看 USB-C 多站。

请推荐符合该规范的产品。

规格:

- USB-C 1 输入至4输出

- USB-C tp HDMI 和 DP 转换。

- USB 3.15 Gbit/s 或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHO:

         如果您需要 TYEP-C 视频,则需要 PD 控制器和 TUSB564 type-C 转接驱动器/多路复用器,集线器可以是 TUSB8041A。 我将弄清楚什么是 DP 到 HDMI 转换器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHO:

      TI 没有任何 DP 到 HDMI 转换器、您可能需要从其他电源中找到。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    谢谢你。

    如果将 TUSB564的 DP 信号直接连接至显示器、是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将 TUSB564的 DP 信号直接连接至显示器、则没有问题、大多数显示器都有 DP 连接器。

    此致

    布赖恩