This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327851/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

DS160PT801上的 SMBus 接口是否与更通用的 I2C 协议标准兼容、因此 I2C 控制器不允许更改以符合更严格的 SMBus 标准?
这与仅通过直接 I/O 支持 SMBus 控制器或 SMBus/I2C 相反。
您是否能够发现已实现此目标的特定应用?
我的问题源于两种协议的不同、例如 CNT、时钟延展、支持模式、ACK/NACK 差异、SMDAT 保持时间、 对起始位的响应时间、最短上升/下降时间等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果 I2C 控制器符合 DS160PT801数据表中列出的 SMBus 时序参数、它可以在器件的 SMBus 接口上使用。 本应用手册进一步详细介绍了通用 SMBus 与 I2C: https://www.ti.com/lit/pdf/sloa132

    作为参考、DS160PT801 EVM 使用基于 MSP430F552x 微控制器的 USB 转 I2C 控制器方案。

    此致!
    大卫