This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV019:标识

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326023/ds90lv019-marking

器件型号:DS90LV019

  我想知道图1和图2中芯片的定位点不同,这是什么原因,这正常吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道图1和图2中芯片的定位点是不同的、这是什么原因、这是否正常? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    这是一个常见的区别,当不同的机器被用来包装或标记不同的批次时会偶尔出现。 常见器件的所有其他格式应该匹配、但有时会弹出字体和微小的图形差异。  

    我已确认这两个标记对于 DS90LV019TM8B5均是正确的、并且是同一个制造厂的不同批次(相隔几个月、同年)。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特