This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:它是否支持 Broadcom 和# 39;s PEX89xxx 交换机?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601RSCEVM, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326315/ds320pr1601-does-it-work-with-broadcom-s-pex89xxx-switches

器件型号:DS320PR1601

您好、此转接驱动器是否与 Broadcom PEX89xxx 交换机配合使用?

谢谢。

日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huiji:

    是的、此设备 可与 Broadcom 交换机互操作。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    此器件的评估卡是否附带 EEPROM 映像?  

    谢谢!

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    是的、DS320PR1601RSCEVM 评估模块具有一个带"默认 EQ、0dB 直流增益"的板载 AT24C02D EEPROM。

    如果需要、可以使用 DS320PR1601 SigCon Architect GUI 配置文件创建定制 EEPROM 映像并将其刷写到板载 EEPROM 中。 这仅在安全资源文件夹中提供、因此如果您需要访问此 GUI、请告诉我。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您对此提供的支持! 我们尝试 使用 Aardvark 与评估板通信、但找不到所需的配置文件。  您能帮助我们找到 DS320PR1601的配置文件吗?

    非常感谢
    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    没问题。  我已通过您的 TI 电子邮件授予您访问此 GUI 配置文件的权限、您应该会在接下来的30分钟左右收到有关如何访问此文件夹的说明。

    此文件夹包含 SigCon Architect GUI 安装程序和 DS320PR1601 GUI 配置文件安装程序。 请安装  首先安装 SigCon Architect GUI ,然后是 DS320PR1601 GUI 配置文件安装程序。

    GUI 配置文件在器件的"Interface"下拉菜单中提供了使用 Aardvark 的选项。 此外、请确保将 JMP17上的分流器设置到位置2-3、以选择 Aardvark 控制器选项。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!
    大卫