This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:MAX232E 和 MAX3232E 的区别

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232E, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327576/max232e-difference-between-max232e-and-max3232e

器件型号:MAX232E
主题中讨论的其他器件: MAX3232E

您好!

我可以知道 MAX232E 和 MAX3232E 的区别吗?

它们是否可以相互替换?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX232E 需要5V 电源;MAX3232E 也支持3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    克莱门斯是正确的//感谢您的帮助//

    另一个区别是、与3232器件(典型值为+/-5V)相比、232器件的电缆驱动器侧输出摆幅更宽(+/-7V)。

    输入电压为+/-30V 时、232器件上的绝对最大值也会稍高。

    如果您可以理解这些差异、它们可以互相替换。  

    -鲍比