This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:IBIS 模型上的异常波形

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326534/dp83822i-abnormal-waveform-on-ibis-model

器件型号:DP83822I

当 IBIS 模型由 SIwave ANSYS 执行时、我们发现关断期间存在毛刺脉冲波形。  

此处是 IBIS 模型的50欧姆接线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型与附加的模型相同、  

    e2e.ti.com/.../DP83822_5F00_Rev-A.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否提供有关此波形的更多详细信息? 这来自其中一个 RX_Data 引脚吗? 仅在断电期间才会出现此问题?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电时会发生这种行为、在 IBIS 模型上选择 OUTPUT_1P8最大值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    该输出来自哪个引脚? 我之所以提出这个问题、是因为我们的 IBIS 文件不支持 MDI 端的仿真、即 TD/RD 引脚。

    根据1p8电压电平、我假设这是 RX_Data 引脚、请允许我留出一天的时间进行调查。 为延误道歉

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我在查看 ibis 文件时,坦率地发现有几个问题比回答的要多。 抱歉,但我需要更多的时间来完成。

    将在下周回复。

    此致、

    阿尔瓦罗