This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:有关在 ESP32应用中实现模拟音频的问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBA224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328018/ts5usba224-question-on-implementing-analog-audio-in-esp32-application

器件型号:TS5USBA224

我正在执行 esp32项目、并希望从 FM 接收器获取模拟数据、并通过 USB 输出。  我还将使用 USB 将数据上传到 esp32并为 LiPo 电池充电。  TS5USBA224看起来非常适合我正在做的工作、但我有一些问题。  我的身体真的很绿、有一些东西请大家友善一些。   

来自数据表:

由此看来、Vaudio 实际上是为芯片供电、如果 Vaudio=0、你不能从 USB 输出(D+/R、D-/L)获得任何数据、即使 VBUS 是+5V。   我的问题是,如果我通过 USB 上传数据到 esp32, Vaudio 是否有电源上传?  否则、D+/D-将关闭、数据似乎不会通过开关。  在我看来、它应该起作用的方式是  、如果 Vbus 是 H、Vaudio 是 L、那么如果 Asel 为低电平、D+/D-应该仍然被启用。

如果我的使命是什么,我就会惊叹。

感谢任何帮助!!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

      只要 Vaudio 为低、  USB2和音频 R/L 都将被禁用。

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好:

        是的、我看到了。  如果 USB 用于刷写 MCU (因此需要激活 D+/D-)、这意味着 在刷写期间 Vaudio 将必须为高电平。  只要在电路板上的 Vaudio=H、我认为这是正确的(我想我已经回答了我自己的问题)。    但这带来了另一个问题:  

    当 USB 未用于音频或数据传输时、如何找到电流消耗(并最大程度地降低电流消耗)?  数据表中显示 Ioff 支持部分断电模式"、

      当既未使用音频、也未使用数据/功率 、即 Vaudio = L 时、降低功耗的方法是否有效?    

    如果 Vaudio=L 是实现最低功耗的必要条件、则需要在使用音频或连接 USB 时主动切换 Vaudio=H。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

      一旦 Vaudio 为高电平,音频路径或 USB 路径将打开。 只有 Vaudio 为低电平、将是低功率模式。 因此您可能需要切换 Vaudio 来节能。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,布赖恩,最后一个问题。  在 Vaudio=H 但音频或 USB 路径上没有负载的情况下、数据表上是否存在提供"典型"电流的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、在 Vaudio 为 H 但无负载的情况下数据表中找不到典型电流。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我可能是对数据表的理解。  但显示 D+/R 打开时开关开启的漏电流在 USB 和音频模式下均为50nA。  但它也将其列为开关关闭且 VD +/R =开路时的相同电压。  因此、我对为什么要在低功耗模式下设置 Vaudio = OFF 感到困惑。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"数字控制输入下等待、   当 Vin=3.6V 时它显示 Iin = 10uA、而当 Vin=0时显示 Iin 为1uA。  我想是这样的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50 nA 是 IO 泄漏、您需要的是电源电流、对吧?

    这是电源电流、但 USB 或音频连接有问题。

    此致

    布赖恩