This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS32:差分电压约为零、未定义状态

Guru**** 2856440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327207/sn65lvds32-around-zero-differential-voltage-undefined-state

器件型号:SN65LVDS32
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS31

尊敬的 TI-SUPPOR-TEAM:

我有一个具有 SN65LVDS31驱动器和 SN65LVDS32接收器的 LVDS 接口。 我附上了有关框图和上电期间示波器测量的图片。 接收器开启速度快于驱动器、因此接收器首先进入失效防护模式。 之后、我们拥有此转换区域(红圈)、其中差分电压小于100mV。 然后,该驱动程序将被激活,并将线路驱动至其指定的级别。

我无法测量接收器输出。 有可能、接收器由于未定义状态(红圈)在"receiver_out"上发出脉冲。 在数据表第10.4节(SN65LVDS32)中、提示:输出为"?" 当差分电压介于-100mV 和100mV 之间时。

谢谢!

此致、

lyto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyto:

    感谢您的讲解和示波器快照。

    如果接收器比驱动器更快上电、则接收器的差分输入在信号对上短暂没有差分电压。  这意味着您提到的情况将属于"特殊情况"类别的" 输入"部分  10.3.1.参阅第10.3.2节和器件功能模式表10.4、该器件应具有有效的高电平输出。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 但我不确定这里的情况是否真的如此。 电缆既未断开、驱动器也未处于高阻抗状态。 它是一个驱动器上电并控制线路的区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyto:

    由于接收器已连接但没有驱动器输出、因此接收器看到驱动器的高阻抗。 然而、从数据表的角度来看、这一范围是不确定的(?)。  

    您可以通过外部偏置来克服内部失效防护电路的问题、使用弱上拉/下拉将一条差分线路拉高、一条线路拉低、从而确保器件处于已知状态。 确保 偏置不会过大、驱动器的预期输出无法克服该偏置。  

    此致、Amy