This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:SGMII &XFI

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323404/tmuxhs4412-sgmii-xfi

器件型号:TMUXHS4412

您好、TI 团队、

我们是否可以将 TMUXHS4412IRUAT 多路复用器用于 SGMII 和 XFI SerDes 接口?

谢谢、此致

桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

    我认为这种多路复用器适合这些接口的信号速度、但我有几个问题要确定。

    1. 在您的实施中是否使用了任何单端信号? 该器件专为差分信号而设计、可能不是单端的良好解决方案。

    2、您的信号的共模电压是多少? 此多路复用器可支持0 - 1.8V 的共模电压。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

    您能看一下我之前回复中的问题吗?

    如果您不再需要支持、我将解决该主题。

    此致!

    谢恩