This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, HD3SS2522, TUSB320LAI, BQ25672, TUSB320, TUSB320-LA-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312698/tusb320lai-tusb320

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: BQ25672TUSB320、TPS2547、 TUSB320-LA-EVM、HD3SS2522

你好

我有一个使用 BQ25672充电器和 TUSB320LAI 控制器的设计。

之前、出色的应用工程师在电源管理论坛中解答了我在 BQ25672部分提出的问题。

他建议使用接口论坛来解答有关 TUSB320/BQ25672组合的问题。

有没有人能够查看有关 TUSB320/BQ25672设计的原理图和评论?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、确实存在!  您能否为 BQ25672发送指向 E2E 帖子的链接?   另外、请提交您的原理图。   

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    我不知道你需要什么链接。

    我附上了原理图页面的 pdf、

    e2e.ti.com/.../page2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢原理图。  分配给正确的专家。

    您说"以前我的问题是由出色的应用工程师在电源管理论坛中在 BQ25672部分中回答的。"

    我要求提供指向此论坛帖子的链接、但我相信就是: (10) BQ25672EVM:BQ25672EVM -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    我已将 我对 TUSB320LAI 的评论附上如下 PDF 文件。 我有几个问题、确保我没有错过任何东西。

    1.您将 TUSB320用作 DRP、DFP 还是 UFP? 似乎您要使用双角色端口(DRP)、但我不知道您如何控制 VBUS。

    2.为什么 ID 引脚会连接到您的连接器?  此引脚是在320配置为 DFP 或 DRP 用作 DFP 时变为低电平的输出。 通常、这将控制您的器件是否在 DRP 应用中应用 VBUS。

    3。以下是在 DRP 应用中使用 TUSB320的有用参考。 这可以在数据表的典型应用部分中找到。

    4.我还建议将 INT_N/OUT3上的上拉电阻器更改为200K 而不是10K。 这将在数据表中对典型应用建模。 我想我忘了在评论的 pdf 中添加这个内容。

    e2e.ti.com/.../8015.320LAI-review.pdf

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 请在下面查看我的答案。

    1) 1)我想在 DRP 模式下运行。 当您说控制 VBUS 时、您意味着如何为 VBUS 提供或接收电源?

    如果我想成为 DFP (主机)、我打算在 OTG 模式下使用 BQ25672为 VUSB2供电

    2)我不知道该怎么做。 也许它需要转到我控制 BQ25672的板载处理器?

    3) 3)谢谢、我会回顾

    4)还行

    Question:

    1) 1)我不确定如何使用端口引脚。 我可以用 I2C 寄存器设置操作模式吗?

    数据表显示 PORT 是用于指示端口模式的输入。 或许我不能拥有 DRP 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    当您说控制 VBUS 时,您是指如何向 VBUS 提供或接收电源?

    没错。 如果您使用 BQ25672为 VBUS 供电、则可能可以通过 TUSB320的 ID 引脚控制此器件上的拉电流/灌电流设置。  

    我不确定该怎么办。 可能需要转至我控制 BQ25672的板载处理器?

    TUSB320用于 USB-C 端口协商 DFP/UFP 电力输送。 ID 引脚是320的输出、默认为高电平、仅在将 UFP 器件插入 USB-C 端口时才会变为低电平。 这是一个有助于显示 ID 行为的图。

    可能需要转至控制 BQ25672的板载处理器?

    我想您走在正确的道路上。 处理器可以使用 ID 引脚来控制 BQ25672是在从 VBUS 提供还是接受电源。 或者、您可以从 I2C 中的 Attached_State 寄存器读取。

    在两种情况下、将 ID 路由到连接器中都没有意义。

    我能否设置 I2C 寄存器的操作模式?

    是的、可以这样做。 默认情况下、320将读取端口引脚上的电压以确定 DFP/UFP/DRP。 您可以写入 MODE_SELECT 寄存器以更改端口在 I2C 中的角色。  

    我建议保持端口 NC 具有 DRP 功能。 这会使 DRP 成为您的默认设置、但也可以覆盖 I2C 中的端口。

    我注意到您的连接器(EN3P18F26PX)不是 USB-C 连接器。 您需要确保 TUSB320上的 CC1/2线通过此连接器连接到所连器件上的 CC1/2线。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我认为计划是让我们的本地处理器监控 ID 引脚并作出相应的反应。

    由于我们正在构建的系统、我们有一个异常的连接器。

    我们有各种适配器电缆。 例如、我们将有 USB-C 转 EN3P18F26PX 适配器。

    然后、我们提供的 USB-C 可以是 UFP 或 DFP。

    此外、我们可能需要连接较旧的 USB-A。

    您是否发现这种类型的连接存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    您是否发现此类连接存在问题?

    这取决于您希望从 USB 连接获得什么。 如果您只 需要电力输送和 USB2.0数据、那么您可以获得所需数据。 VBUS、CC1/2引脚和 D+/-引脚可以处理这些用例。

    如果需要 USB3.0数据速率、则需要为高速差分对专门使用8个引脚。

    然后从那里我们呈现的 USB-C 可以是 UFP 或 DFP。

    这是可以的、因为您 将被 配置为双角色端口。

    此外,我们还可以使用较旧的 USB-A 进行连接。

    这是可行的、请记住 对于 USB-A 端口、适配器 应处理 CC 协商。 USB-A 没有 CC 引脚、因此您必须在适配器中将连接的器件呈现为 UFP。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我们不需要 USB3速率、我们的板载软件将负责 CC 协商等。 我只需要具有执行这些配置中的任何一个所需的所有挂钩。 我已经在原理图中添加了电量监测计、如果可以、请进行一次最终回顾。 (第2页)e2e.ti.com/.../bridge_2D00_schematic_2D00_rev6_2D00_2024_2D00_01_2D00_18.pdf

    提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    我看到您仍将 ID 引脚路由到连接器。 有没有理由这样做?

    您已经修复了我之前看到的其他问题。 除 ID 引脚外、您的原理图看起来不错。

    需要确保的一点是、在320上的非失效防护引脚之前、3V3_LIN 电源轨会变为高电平。

    您可以在数据表中看到这些是哪些引脚。 在您的原理图中、在 VUSB2或 USB2_VBUS 之前让3V3_LIN 变为高电平、应该没有问题。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    我希望你们做得好。 可以解决此线程吗?

    我可以回答您仍有关于 TUSB320的任何问题、

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我们还收到了一些其他问题。

    我可以再联系您吗?

    我应该通过论坛联系还是使用电子邮件联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    我们的政策是使用 E2E 论坛进行 所有支持咨询。 我们可以继续使用该线程。

    您想到了哪些问题?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    请参阅随附的文档

    .e2e.ti.com/.../TUSB320-related-questions.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

     在 Type-C 端口上检测到连接并且320配置为 DFP 或 DRP 充当 DFP 时、ID 将变为低电平。 此引脚应使用200K 电阻器上拉至 VDD。 ID 是仅输出引脚。

    1. 您需要在配置为 DFP 时启用150uF 电容器、而不是 UFP。 您可以在数据表中看到、320为 UFP 时、电容器已断开。

    1a. 当您的器件提供 VBUS 时、您需要使能 FET。 在320数据表中、VBUS 开关 EN 引脚被路由以控制 FET、从而实现此行为。

    1b。 我不认为该图是针对特定器件制作的。 您可以考虑的一个选项是 TPS2547。

    1c. 是的、我建议对这些线路使用 ESD 保护、因为它们会暴露在外部环境中。  

    1d。 如果您是不提供 VBUS 的 DRP、则允许的最大电容为10uF。

     似乎 VBUS 上的电容为30uF、高于规格中设置的最大值。

    2.如果要保持 DRP 功能,则需要为 TUSB320供电。 当未连接任何器件时、它将保持为未连接状态、应消耗约100uA 的电流。

    考虑到电源为5V、在 UFP 模式下、功率约为500uW。

    我不确定您所说的"TUSB 如何支持这一点?"是什么意思。 当您插入 DFP 时、TUSB320将识别该附件并执行 CC 协商。 完成此操作后、连接的 DFP 将为 VBUS 供电。

    如果连接了 UFP、TUSB320将成为 DFP、ID 引脚将变为低电平。 在这种情况下、您可以尝试使用此信号来唤醒您的微控制器。

    中断信号"表示的是 ID 吗? ID 将保持高电平、直到 UFP 连接到端口。 在连接了 UFP 的情况下、您可以使用 ID 来唤醒您的微控制器、但在连接 DFP 时、此引脚将保持高电平。

    TUSB320没有信号指示已连接 DFP。 如果 BQ256可以支持该用例、则可以从该用例获得中断。 如果插入的 USB 器件是 UFP、则 TUSB320 ID 引脚将变为低电平。 是否可以将 ID 用作中断取决于您的微控制器。 请记住、ID 不应由控制器驱动为高电平/低电平、因为它是 TUSB320上的仅输出引脚。 当 UFP 连接到端口时、ID 将变为低电平、在所有其他情况下都保持高电平。

    3. TUSB320-LA-EVM 可用于评估 TUSB320。 请记住、LA EVM 会与 TUSB320LAI 器件一起提供。 这本质上是 TUSB320的更新版本。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    评估板问题:

     TUSB320LAI 或 TUS320HAI 数据表为什么不显示 FET 的150uF 电容? (仅在 TUSB320数据表中显示)

    TUSB320与 LA 和 HA 版本之间有何区别? (只是启用?)

    我应该使用什么器件? 由于 LA 是较新的版本、我怀疑我应该使用那个器件。

    似乎只有一个评估板上同时包含 LA 和 HA 器件? 此外、评估板似乎没有用于 DFP 的150uF 电容?

    我掌握了 BQ25672的评估设置、在进行布局之前、我们希望在尽可能实用的情况下对连接到 BQ 评估板的 TUSB320进行实验。 我们的目标是尝试充分了解需要 UFP 或 DFP 模式时会发生什么情况以及如何处理该情况。

    对编号问题的评论:

    1)、1a)、1b)

    您建议采用哪种 FET 布置? N 沟道无法正常工作。 我认为它必须是一个将源极连接到 VBUS 的 P 通道。

    1c)我将使用 PESD5V0X1BL、315

    1d)我会将电容降低到10uF。

    我们正在评估有关中断等的(2)响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    为什么 TUSB320LAI 或 TUS320HAI 数据表没有显示 FET 的150uF 电容? (仅显示在 TUSB320数据表中)

    电容器位于320LAI/HAI 数据表图表中 VBUS 开关的输入端。 最终,执行工作可以通过任何一种方式来完成。 在开关的输出端放置电容器将使其更接近插座、从而更适合处理 VBUS 上的高频噪声。

    TUSB320与 LA 和 HA 版本之间有何区别? (仅启用?)

    这些器件之间的区别是使能极性、这是正确的。 此外、LAI 和 HAI 版本的电流消耗低于原始320 (UFP 模式下为100uA -> 70uA)、ID 引脚具有失效防护功能、这意味着此引脚不会对器件进行反向驱动。

    我应该使用什么部件? 由于 LA 是较新的版本,我怀疑我应该使用该设备。

    我建议使用较新的 LAI 或 HAI 器件、具体取决于是要使能引脚低还是要使能引脚高。

    似乎只有一个评估板同时安装了 LA 和 HA 器件? 此外、评估板似乎没有用于 DFP 的150uF 电容?

    正确 、我们的 TUSB320 EVM 在 VBUS 上没有150uF 电容器。 我看到有一个电容器(C1)点、可以填充您测试所需的值。 在您的系统中、您需要控制该电容、以便仅在提供 VBUS 时启用。

    您建议采用哪种 FET 布置? N 沟道无法正常工作。 我认为它必须是一个 P 通道、源连接到 VBUS。

     我建议在数据表中显示的配置中使用您的 MOS。 我相信这正是您的想法、源极会连接到 VBUS。 您需要使用在启用 VBUS 时变为高电平的控制信号来对 MOS 进行门控。 我知道您正在使用 BQ25672来启用/禁用 VBUS、但我不熟悉该器件。  我可以  根据您的意愿、将该主题提交给支持 BQ25672的团队。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane:

    应购买什么 EVM:

    TUSB320EVM 兼容

    TUSB320-HA-EVM

    TUSB320-LA-EVM

    区别是什么?

    是否需要其他评估板? 您喜欢 HD3SS2522吗?

    我认为 HD3SS25ss 已停产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    我建议购买与您要使用的器件相关的 EVM。 由于 这些都是同一器件的不同版本、因此 EVM 是相同的。 区别在于与 EVM 相连接的器件。

    我认为、应使用较新的器件、而不是原始的 TUSB320。 需要 LAI 还是 HAI 版本取决于 EN 引脚是否为高电平有效或低电平有效。

    是否需要另一个评估板? 喜欢 HD3SS2522?

    我不确定您为什么需要 HD3SS2522 EVM。 该器件是一款超高速 MUX、集成了仅 DFP CC 控制器。 由于您的应用是不使用超高速 TX/RX 线路的 DRP、我相信 HD3SS2522 EVM 不会为您提供帮助。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    关于 EVM 的最后一组问题。

    我将购买  TUSB320-LA-EVM。

    我需要能够测试 UFP (我的电路板是器件)、DFP (我的电路板是主机)和 DRP。

    请参阅 EVM 数据表、确定哪些数据适用于我的案例?

    我不确定是否 需要一两个 EVM 来测试所有运行模式。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    您可以在一个 EVM 上测试 UFP、DFP 和 DRP 模式。 请参阅 TUSB320 LA EVM 用户指南的第3节:

    本节介绍了将电路板配置为 UFP (第3.1节)、DFP (第3.2节)或 DRP (第3.3节)的相关说明。

    此致!

    谢恩