This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:需要 POC 说明。

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327736/ds90ub960-q1-poc-clarifications-required

器件型号:DS90UB960-Q1

尊敬的团队:

下面是 PoC 电路。

下面列出了我的问题。

  1. 为什么3个铁氧体磁珠(FB1、FB2、FB3)串联?
  2. 如何设计这些铁氧体磁珠
  3. 为什么电阻器与电感器并联(R1和 L1)

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您提出该问题。  

    1. 为什么3个铁氧体磁珠(FB1、FB2、FB3)串联?
      1. 此处包含这些铁氧体磁珠、用于将通过同轴电缆传输的功率与高速 FC 和 BC 分离。  
    2. 如何设计这些铁氧体磁珠
      1. 请参阅以下有关如何设计 PoC 网络的指南的应用手册。
    3. 为什么电阻器与电感器并联(R1和 L1)
      1. 与电感器并联的电阻器用于修改 L1电感器随频率变化的阻抗特性。 通过引入一个与电感器并联的电阻器、阻抗曲线会  以较低的峰值阻抗在更宽的频率范围内扩展。

    有关使用 PoC 的技术详细信息、您可能会发现查看此 PoC 应用手册会有所帮助 、该手册讨论了如何将 PoC 与 FPD-Link ADAS 器件结合使用。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的答复。

    我将介绍您建议的材料。 它提供了对 PoC 的一般概述。

    不包含任何设计计算。

    如果您看下图、您可以看到电感器值为10uH、它们如何到达10uH 为什么不是1uH 或100uH。

    我想看看磁珠选择、电感器选择和并联电阻器选择背后的数学运算。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    对于网络设计的具体细节(如电感器和电阻器选择)、与 Murata、Coilcraft 或 TDK 等无源组件供应商联系可能会有所帮助。 我们与这些供应商合作开发我们推荐用于设备的网络。

    此致!

    托马斯