This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:所有缓冲器均处于活动状态时的数据速度

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326218/sn65lvds179-ep-data-speed-when-all-buffers-active

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS179

您好、团队成员:

 如果所有缓冲器都处于活动状态、EP 的数据速度会是多少?

 SN65LVDS179 (非 EP 版本)的数据表显示、当所有缓冲器处于活动状态时、仅为150Mbps。 EP 版本是否相同?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器比接收器更快。 "所有缓冲区"列假定您对所有行使用相同的速度、因此它只显示其他两列中的最小值。

    Mbps 值与传播延迟一致。 EP 驱动器具有更长的最坏情况传播延迟、这可能是由更宽的温度范围引起的。 因此- EP 的最大速度与150 Mbps 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    EP 版本的数据表未像非 EP 版本那样指定"最大值"表。  

    但是、图17"数据传输距离与速率" 使用不同的抖动值绘制出100m 范围内的数据。

    此 图可用作指南、以确定该器件是否适合客户应用。

    此外、这里还有一份有关该主题的有用应用手册: LVDS 驱动器和接收器的操作距离有多远、速度有多快? (TI.com) 

    谢谢您、Amy